This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:阐述压降电压

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618070/tps659037-clarification-reg-dropout-voltage

器件型号: TPS659037

在查看 TPS6590379 — 第 15 页的数据表时、如果 LDOUSB2 具有 3.3V 的相同输出电压  、所需的最小输入电  压为 4.3V(尤其是达到 900mV 的压降电压)、而对于 LDOUSB1 、所需的最小输入电压为 3.6V、压降电压为 200mV。  这一 LDOUSB2 要求是在较低输入电压下运行 PMIC 的阻断因素。  此外、LDOUSB 上的负载电流仅限制为 100mA。  您能对此进行澄清吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     根据我们的特性数据、来自 LDOUSB_IN2 的路径具有更高的 DCR、因此它需要更高的电压电平才能在 100mA 负载下保持 3.3V 输出。

    谢谢!

    Phil