This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B:补偿网络:这些值有多重要?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615064/tps54560b-compensation-network-how-critical-are-the-values

器件型号: TPS54560B

您好:

我使用 Webench 设计一个基于 TPS54560B 的电源电路、其输出电压为 3A @ 20V(输入 45 - 48 伏):

afbeelding.png

重要说明:为了减小电感器尺寸、我选择了 644kHz 开关频率而不是自动选择的 266kHz 开关频率、因此需要 150K 的 Rt。

对于 Rcomp、Ccomp 和 Ccomp2、两者分别为 47k、3.9nF 和 68pF 时均正常工作。

~、负载电流可能在 Δ I 300mA 和 3A 之间变化、当我重新计算整体值(例如,1A 负载电流@ 20V)时、一些值之间存在显著差异:

afbeelding.png

忽略大得多的 L1 电感 (*)、我还看到这两个补偿电容器差别很大、尤其是 Ccomp2、它从 75pF 降至 11pF、而串联电容器也减少了 40%以上。

*:在设计中更改基本输出电压和电流时,是否有办法让 WEBench 中的 L1 保持固定?

现在、电路在不同的负载下似乎对 3A 参数运行良好、例如使用 MOSFET 开关的虚拟负载在 500mA 和 3A 负载之间交替。 这是意料之中的、仅在一个特定负载电流下运行良好的电源电路用处不大。

所以我实际上没有问题、但这些结果让我想知道这些补偿元件有多重要。

为了确保:我是否应该始终选择最高输出电流的值? 因为我想说这是防止电流过冲最重要的点。

还有没有方法可以计算或仿真小信号响应、以便了解这些补偿元件的哪些值会成为问题? 我还在具有可变输出电压(15-35 伏,由控制器设置)的电路中使用 TPS54560B、根据 WEBench 的建议、输出电压对于该网络似乎也很重要。 它似乎可以正常工作、但我不能 100%确定特定的电压和电流组合是否仍然可能会给您带来麻烦。 稳定性。

总结:我试图对设计这些 DC/DC 电路获得更好的见解和“感觉“。 这个补偿网络似乎足够简单、但我无法弄清楚 Webench 出现特定值的原因、BTW 也可能与数据表公式产生的值有很大不同(我从相关论坛文章中了解到,我应该始终使用 Webench 值而不是数据表公式,这就是我要做的)。

感谢您的分享、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    补偿网络设计是外部直流/直流转换器最重要的方面之一。 为了进行优化、我强烈建议使用快速入门计算器、该计算器提供小信号波特图并提供良好的起始值。 这些电容器通常适用于大多数典型应用场景、但您可能需要根据实验负载瞬态响应和波特图进行进一步优化。

    关于您的具体问题:

    1. 要为哪种负载电流进行设计? 是、针对超高输出电流(本例中为 3A)进行设计。 补偿网络需要处理最坏情况、此类情况通常发生在环路动态最具挑战性的最大负载处。

    2. 元件值灵敏度: 补偿元件对工作条件非常敏感。 输出电流的变化会影响功率级特性(ESR 零点位置,输出极点)、因此 WeBench 为不同的负载电流推荐不同的值。

    3. 稳定性验证: 使用快速入门计算器为您的设计生成波特图。 目标:

      • 相位裕度≥55-60 度
      • 增益裕度≥10dB
      • 交叉频率约为开关频率的 1/10
    4. 可变输出电压问题: 对于可变输出电压应用 (15V 至 35V)、补偿网络变得更加复杂。 我建议针对最坏情况组合进行设计(在最高电流下通常为最低输出电压)、并验证在整个工作范围内的稳定性。

    实用建议: 请填写适用于您的 644kHz 开关频率 3A @ 20V 设计的快速入门计算器。 这将为您提供优化的补偿值并允许您评估稳定性裕度。 然后、您可以通过负载瞬态测试通过实验来验证性能。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    感谢您提供的信息!

    可能是一个愚蠢的问题、但我在哪里可以找到此“快速入门计算器“?  

    编辑:好的,终于找到了 — 在 TPS54560B 产品页面上。 我将查看它是否回答了我的剩余问题;如果没有、我将在此处再次致电。

    注意:我将数据表中与元件参数相结合的公式转换到我自己的电子表格中、因此可以轻松计算 L1 纹波电流、RMS 电流和峰值电流等运行参数、以及分立式元件中的近似功率损耗。 但我从相关论坛帖子中了解到、基于数据表公式的补偿网络计算可能与 WEBench 结果有很大差异、我应该始终采用后者。

    另一个问题:是否可以为 WEBench 选择的元件从更广泛的值和参数中进行选择? 例如、我将使用一个 100 μ F 铝有机聚合物输出电容器、其 ESR 仅为 17m Ω、纹波电流能力为 4.6A、但似乎无法将该低 ESR 与所选电容结合使用。 所有提供的替代电容器都具有至少 180m Ω 的 ESR、因此是我使用的电容器的 10 倍以上。 由于此 ESR 用于计算补偿网络参数、因此我想使用实际值。

    再次感谢您、

    此致、

    Richard Rasker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    好的、我已经使用电子表格计算器工具进行了一些计算、但这会立即引发一些新问题:

    • 当我尽可能输入与 WEBench 工具相同的元件值和参数(请参阅最顶部的原理图)时、可以得到很大不同的补偿网络元件值:Rcomp=4750 欧姆(而不是 44.5k)、Ccomp=220nF(而不是 3.9nF)、Ccomp2=3.3nF(而不是 75 pF)。 这不可能是正确的。
    • 此处的原因似乎是输出电容器 (141uF、0.120 Ω ESR)。 如果我将其更改为实际使用的值 (100 μ F、0.017 Ω ESR)、则开始变得更加正常:Rcomp=12.4K、Ccomp=47nF、Ccomp2=150pF。 但这些值也不接近 WEBench 给出的值。 那么、我应该信任哪种工具?
    • 我还注意到、较小的并联电容器的容值((Ccomp2、通常在 pF 范围内)似乎没有太大影响;它只是对最高频率产生 10dB 的影响 — 但这里的响应已经小于–60dB、因此、假设该值根本不重要、我认为是正确的吗?

    我也对波特图与您提及的值有一个疑问:

    您提到了(增益?) 交叉频率应约为开关频率 (644kHz) 的 10%、因此约为 65kHz。 但如果我正确解读了上面的图、则可以在大约 6kHz、而不是 60kHz 时找到增益交叉频率(其中增益= 0dB)。

    我也不确定如何从此图中读取增益裕度和相位裕度 — 我一直知道我应该寻找相位交叉点,所以相位角翻转的点有符号(即穿过 180°)。 但这在这里不会发生、整个相位在大约 90°时保持稳定、最高达到大约 200kHz。 实际上、似乎几乎不可能使相位发生变化。 这意味着任何组件的选择都是稳定的 — 当然这是不正确的,否则我可以把它们全部排除。

    很抱歉、如果我的问题似乎掩盖了对小信号频率响应计算的某些无知、但我想了解为什么三个主要的 TI 信息源和工具(数据表,Webench 和试验台)在大致相同的电路值和参数下会产生明显的差异值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    让我回答您的关键问题:

    为什么跨工具使用不同的价值?

    • Webench 优化成本/可用性、并相应地选择最接近的可能组件零件
    • 快速入门 提供更准确的小信号建模

    信任快速入门 获得最准确的补偿值。

    输出电容器 ESR 问题:

    您已正确识别问题。 ESR 差异 (0.120Ω 与 0.017Ω) 会极大地改变 ESR 零点位置、需要不同的补偿。在快速入门中、手动输入实际的电容器参数:100µF with 0.017Ω ESR。 这将为您提供正确的补偿值。

    Ccomp2 重要性:

    Ccomp2 通过滤除注入补偿节点的高频噪声、有助于提高抗噪性。

    实际步骤:

    1. 使用实际的 QuickStart 100µF / 0.017Ω 电容器
    2. 验证增益交叉处的相位裕度≥55 –60°
    3. 对于可变电压应用、请验证最坏情况下的稳定性: 15V @ 3A (最低电压,最高电流)

    谢谢您、

    此致、

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、遵循 QuickStart 建议的内容。 不同工具的解决方案之间存在很大差异、这导致了一些不确定性、因此我非常担心这些电路中的稳定性问题、尤其是它们用于为生产线上一些相当昂贵的硬件提供支持。

    有了这些最新的建议、我就更有信心设计真正得到优化。

    (这也意味着,在 Cout 是具有极低 ESR 和降额电容的陶瓷电容器的情况下,最好使用小型串联电阻来获得更可预测的总体串联电阻。)

    非常感谢、您给了我们很大的帮助!

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴它帮助了我们!