This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:FB 引脚(引脚 3)内部具有抗尖峰脉冲时间/滤波器或低通滤波器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608372/lm5085-deglitch-time-filter-or-low-pass-filter-on-inside-fb-pin-pin-3

器件型号: LM5085

您好团队:

LM5085 的 FB 引脚是否具有任何抗尖峰脉冲时间/滤波器或低通滤波器?

在我的客户的评估板上、小噪声(脉冲)从另一个开关的 IC 进入 FB 引脚。 因此、我们想了解上述内容。

image.png

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shotaro

    FB 引脚上没有特意设计的抗尖峰脉冲滤波器/低通滤波器、但寄生电容会产生微小的延迟。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您发送编修。  

    据我所知、LM5085 由于具有 COT 控制、所以没有任何时钟(开关元件)。 这是正确的吗?

    此致、

    Shotaro Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shotaro

    虽然没有您提到的固定频率时钟、但该器件的 IC 内部具有 Ton 计时器和 Toff 计时器。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、San、

    谢谢。 我想仔细检查一下我的理解情况。 对于 Ton/Toff 计时器、没有固定频率时钟、对吧?

    我认为可以通过如下所示的电路来配置计时器。

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shotaro

    是的、您的理解是正确的。 TON_TIMER 不是固定频率时钟、而 DON_TIMER 电路在功能上与您的图中相同。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、San、

    您是否有关于 LM5085 集成的比较器的 ftoggle(切换频率)信息?

    此致、

    Shotaro Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shotaro  

    它在几纳秒的范围内、但我们尚未对其进行表征。  

    - EL