This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:VBG 引脚功能和电容器

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617674/tps65916-vbg-pin-function-and-the-capacitor

器件型号: TPS65916

您好的团队、

  1. VBG 引脚的功能是什么? C7 是基准和偏置的输出电容器。

image.png

2.更改 C7 的值有什么影响吗? 我的客户希望将该电容器从 100nF 更改为 1000nF。

image.png

3.是否担心 C7 从 100nF 变为 1000nF?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

      VBG 引脚的功能 是具有适当的电容、以使基准噪声非常低、从而使器件正常运行。

     C7 是 需要在数据表规定的范围内工作的输出电容器。  

     电容过大可能会导致基准斜升变慢、从而导致器件无法正常工作。  

    谢谢!

    Phil