This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38025-Q1:LMR38025-Q1 行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR38015, LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617747/lmr38025-q1-lmr38025-q1-behaviour

器件型号: LMR38025-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR38015LM5190

尊敬的 TI 支持部门:

我以前对此 IC 有过疑问、它是否可以在 cc-CV 模式下工作、以便可以用它为电池充电。 LMR38025-Q1:是否可以强制该 IC 或 LM5145-Q1 在 CC-CV 模式下运行? -电源管理论坛 — 电源管理- TI E2E 支持论坛

最近、我开始测试 Webench 上提供给我的设计、但遇到了意外行为。 目前我使用 LMR38025FS3QDRRRQ1 型号、并尝试通过电气负载来加载输出。 我将负载的电压限制设置为低于输出电压(约 2V)、并开始将电流限制从 1A 增加到 3A。 我期望 IC 将其电流限制在 2.5A 左右、并开始降低输出电压、从而实现恒流充电模式。 然而、我遇到的是电流不断增加、电压保持不变 (3.5V)、IC 在 100°C 附近开始变得非常热。 我计划将 IC 替换为 LMR38025FSQDRRRQ1 型号、以便可以设置不同的输出电压限值、但我不确定这是否可以解决我的问题。 您能就这种行为提供一些建议吗? 是否符合预期? 如果纠正了我的错误并使用了正确的 IC(可调输出电压)、可以解决这个问题吗? 是否有办法使用此 IC 实现恒定电流行为、或者我是否应该选择不同的方法?

感谢您的帮助!
此致、
P é ter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    IC 根据峰值电感器电流来限制电流、典型限值为 3.9A。

    这意味着您将看到电流被限制为 (3.9A — 电感器纹波振幅)。  对于 较小的电流、您可能需要使用该器件的较低电流型号 LMR38015 (HS 限值典型值为 2.5A)

    虽然这样做是有效的、但使用 CC 环路的方法有点粗略。 IC 的电流限制将存在固有变化。 此外、如果在此电流限制期间输出电压下降过大、FB 电压可能会低于 0.4V、这将使转换器在断续模式下工作。 这将显著降低转换器可提供的充电电流。

    更好的替代方法是使用具有 CC-CV 调节功能的控制器、例如 LM5190、或具有外部 CC-CV 环路(www.ti.com/.../snvaa85.pdf 用作基准) 。 您也可以考虑这些选项。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    感谢您发送编修。 我想我可以基于它们找到解决方案。

    此致、
    P é ter