Other Parts Discussed in Thread: LMR38015, LM5190
器件型号: LMR38025-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR38015、 LM5190
尊敬的 TI 支持部门:
我以前对此 IC 有过疑问、它是否可以在 cc-CV 模式下工作、以便可以用它为电池充电。 LMR38025-Q1:是否可以强制该 IC 或 LM5145-Q1 在 CC-CV 模式下运行? -电源管理论坛 — 电源管理- TI E2E 支持论坛
最近、我开始测试 Webench 上提供给我的设计、但遇到了意外行为。 目前我使用 LMR38025FS3QDRRRQ1 型号、并尝试通过电气负载来加载输出。 我将负载的电压限制设置为低于输出电压(约 2V)、并开始将电流限制从 1A 增加到 3A。 我期望 IC 将其电流限制在 2.5A 左右、并开始降低输出电压、从而实现恒流充电模式。 然而、我遇到的是电流不断增加、电压保持不变 (3.5V)、IC 在 100°C 附近开始变得非常热。 我计划将 IC 替换为 LMR38025FSQDRRRQ1 型号、以便可以设置不同的输出电压限值、但我不确定这是否可以解决我的问题。 您能就这种行为提供一些建议吗? 是否符合预期? 如果纠正了我的错误并使用了正确的 IC(可调输出电压)、可以解决这个问题吗? 是否有办法使用此 IC 实现恒定电流行为、或者我是否应该选择不同的方法?
感谢您的帮助!
此致、
P é ter