This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:需要查看原理图

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616131/tps628502-q1-need-to-review-the-schematics

器件型号: TPS628502-Q1

TI_Switcher_LDO_LDO_ESC.pdf Review_Variant 

您能查看随附的原理图并分享您的反馈吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经查看了 TPS628502-Q1 原理图。 请查找我的评论:

    • 数据表建议使用 18uF 的最小有效电容(考虑降额和容差)。 在原理图中、我看到标称值为 2x10uF、因此在降额和容差后、有效电容可能低于 18uF。 我建议再添加一个 10 μ F 电容器。

    • 请确保使用饱和电流高于 HSFET 最大电流限制 (TPS628502-Q1 为 3.9A) 的电感器。

    “你听我说。“

    谢谢、

    Farheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    我们将两个 10 µF 电容器更新为单个 22 µF 电容器。

    电容、CER-X7T、22uF、6.3V、10% AEC-Q200,0603 KAM15CT70J226KT 京瓷埃维克斯零部件股份有限公司



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amena、

    该 22uFprovide 18uF 是否有效? 考虑到我们已经需要增加 10%的容差。 还应考虑最坏情况下的降额(在整个温度范围内)。

    谢谢、

    Farheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amena、

    还有什么问题吗? 如果您没有任何其他问题、请点击“Resolved(已解决)“按钮来关闭问题。

    谢谢、

    Farheen