This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:交错运行的恒定设置

Guru**** 2846490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617421/lm5122-constant-settings-for-interleaved-operation

器件型号: LM5122

您好:

我正在考虑交错运行。
由于噪声的影响、工作不稳定、我想在从器件侧的引脚 8 上添加一个 22pF 电容器作为噪声对策、如所附图中的红色所示。
以这种方式添加电容器是否存在任何问题?
随附的图表摘录自 Interleave 评估板文档。

此致、

data2.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaji、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    如果您在 RT/SYNCIN 上看到强噪声、则  在该引脚上添加一个小型电容器没有问题。
    该引脚上的噪声过大可能会导致开关周期时间异常。 如果电容器不足以稳定次级侧的振荡器信号、可能还需要查看布局。

    此致、
    Niklas