Other Parts Discussed in Thread: LM2611, LM2611EVAL
器件型号: LM2611
您好:
我正在使用 LM2611 设计一个电压逆变器、希望在支付 PCB 和 SMT 制造成本之前仔细检查我的布局。 感谢您提供任何反馈! VIN 由 TPS55165 的稳定+12V 输出供电。
我遵循了数据表中概述的布局示例、以及 LM2611EVAL 电路板上的 PCB 布局。
22uH 电感器:CLF6045NIT-220m-D
CIN:CL31B106KBHNNNE (10 μ F 50V X7R 1206)
一个 10uF 输入、采用+12V 电源且已经存在 22uF 是否足够?
Cuk:12065C105KAT2A (1uF 50V X7R 1206)
Cout:CL31B106KBHNNNE (10 μ F 50V X7R 1206)
提前感谢您!