This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:开关频率与计算值不匹配

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618672/tps543b20-switching-frequency-mismatch-with-calculated-value

器件型号: TPS543B20

根据数据表、通过选择 RT (48.7K) 计算得出 fsw (405KHz)

但是、实际上 SW 节点 Fsw 为 442KHz。 为什么?

附上原理图和 SW 节点波形。

请尽快提供反馈。

此致 (&C)

L Pardhasaradhi SW Node_8Vin_100%load.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这是典型情况。 由于 器件和电阻器的容差、您可能会看到目标设定点的 50kHz 范围内。 您可以应用外部频率信号来实现更高的精度

    此致、

    Britton