This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740 补偿中的 ZL 块

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617605/ucc28740-zl-s-block-in-ucc28740-compensation

部件号: UCC28740

从幻灯片“UCC28740 反馈环路和补偿分析“中可以看出、ZL (s)=[(RL/2)*(1/(1+Scout+RL/2)]  

据指出、1/2 因子是由于差异造成的。  

我期望在这里看到一个简单的 Rout||Scout 方程、没有 1/2 因子。  

您能展示这个方程的推导、其中清楚地说明了 1/2 因子的来源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drad、

    我正在研究它,将很快告诉你。

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Drad、  

    在 DCM 中反激式的小信号交流分析中、增量负载电阻是直流负载电阻的一半。 因此 1/2 因子就成为方程。

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell Rohan、  

    增量负载电阻是什么意思? 我认为 1/2 来自 R^2 的推导、但我无法完全推导出来。 您能展示这个推导的数学计算吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Drad、

      本文对 DCM 反激式拓扑进行建模、

    此致

    Rohan