Other Parts Discussed in Thread: UCC28740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: UCC28740
从幻灯片“UCC28740 反馈环路和补偿分析“中可以看出、ZL (s)=[(RL/2)*(1/(1+Scout+RL/2)]
据指出、1/2 因子是由于差异造成的。
我期望在这里看到一个简单的 Rout||Scout 方程、没有 1/2 因子。
您能展示这个方程的推导、其中清楚地说明了 1/2 因子的来源吗?