This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74910H-Q1:选择 OR-ing 解决方案 (LM74910H-Q1) 申请指导

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74910H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618540/lm74910h-q1-request-for-guidance-selecting-or-ing-solution-lm74910h-q1

器件型号: LM74910H-Q1

TI E2E 支持团队大家好、

我在为私人项目选择合适的 TI OR-ing /理想二极管控制器解决方案时正在寻找指导。

应用摘要:

  • 目标:将多个并行电源输入 OR-ing 到单个输出总线

  • 输入数量:6 个(6 个电源或一个公共输出)

  • 输出要求:14.8V 标称电压、连续电流高达 15A(每个系统总线)、最大电流为 25A(安全裕度)

  • 拓扑偏好:每个输入的背对背 N 沟道 MOSFET(反向电流阻断和稳健的故障隔离)

  • 所需的特性:“最全面“的保护/故障处理(断路器型行为)、快速反向阻断、可调节电流限制/短路响应以及电流监测

  • 候选器件:LM74910H-Q1(由于保护功能集和提高的 IMON 精度而成为首选)

问题:

  1. LM74910H-Q1 是否非常适合~14.8V/15A 的 6 输入 OR-ing 设计? 是否有并联六个通道的注意事项或推荐架构?

  2. 对于 15A 连续电流、您是否建议使用目标有效 RDS (on) 和有关背靠背配置的 MOSFET 选择(封装/热性能)的任何具体指导?

  3. 为此用例(包括浪涌)设置 OCP/SCP 阈值的推荐方法是什么?如果多个电源可能共享电流、则建议使用哪些最佳实践指南来确保稳定运行?

  4. 是否有任何比 LM74910H-Q1 更能满足该要求的较新的 TI 器件(包括 LM749xx 或相关系列中的器件)?

 

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    1.如果所有 6 个电源都处于相同的电压水平。 我们可能会遇到反向电流未被阻断或栅极持续振荡以保持 10mV 正向压降的问题。 理想情况下、需要在电源两端产生一定的电压差。 ORing 用于备用电源、以防它们出现故障且不共享电流。

    2.无论负载如何、我们建议将 FET 中的功率耗散保持在 1.5W 以下。

    对于 25A 负载、将 OCP 保持在 30A、将 SCP 保持在 50A 就足够了。

    4. LM74910H 是最新器件。

    此致、

    Shiven Dhir