This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:热插拔启动故障

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612078/tps54202-hot-swap-start-failure

器件型号: TPS54202

尊敬的 TI 团队:

在工业应用中、我们使用 TPS54202 将 24V 输入转换为 5V 输出。 我们会在以下两种情况下看到启动故障:

  1. 热插拔、电缆插入缓慢 (VIN 间歇性上升,可能会反弹)

  2. VIN/输出完全放电之前的 Re 电源 (短暂断开电源,然后再次接通电源)

在这些情况下、5V 输出有时无法正常启动、并显示以下行为:

  • VOUT 尝试定期启动

  • 输出短暂上升至 5V、然后下拉至 2.5V、Vin 下降约 2V

  • 这种情况会大致重复 每~50ms

  • 系统会一直处于重复重启状态

我们尝试过:

  • 通过将 EN→悬空而删除了 UVLO 阈值设置、无变化
  • 移除负载→问题变得更难重现(可能性更低)

  • 将输出电容增加+ 100 µF((VOUT 上的额外大容量)→无变化

公钥

您能否帮助查看原理图和布局、并告知在这些条件下 TPS54202 是否存在任何可疑点或已知临界情况?

非常感谢您的支持。

此致、
该隐

43d7035f1e9c89f1155c5e8c801dd9a8.png

 

image.pngimage.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cain:  

    我们正在研究这一点、很快会做出回应。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cain、

    您能 为 我提供有关连接的负载和电感器电流波形的帮助吗?

    我想移除过流怀疑。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、输入电压使用什么?它是否具有任何电流限制?

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?