Other Parts Discussed in Thread: TPS25944L
器件型号: TPS25944L
您好:
我在设计中将 TPS25944L 用于 3.3V、5V 和 12V 等多个电源轨。 5V 和 12V 电子保险丝按预期工作。 在超过设定的电流限值后跳闸。 但是、3.3V 电子保险丝永远不会跳闸。 例如、我对 12V 和 3.3V 电源轨使用相同的 ILIM 电阻器。 12V 电压轨可以正常工作、但 3.3V 电压轨不能正常工作。 我看到使用 3.3V 电源轨时、如果将负载电流增加到接近电流限值、IMON 输出绝不会增加到高于 130mV。 12V 电压轨上的 IMON 输出按预期工作。 当 I 增加负载电流时、电压上升到 VMON 最大限值。 这可能是布局问题导致的吗? 或者、这与为 3.3V 电压轨选择的电阻器和电容器有关吗? 我非常感谢我能得到的任何帮助。
谢谢!