This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ644A2-Q1:Schematic_Review_、LMQ644A2-Q1

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ644A2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618367/lmq644a2-q1-schematic_review_lmq644a2-q1

器件型号: LMQ644A2-Q1

您好团队

我们的产品采用了适用于 3.3V@12A 和 1.8V@12A 的 LMQ644A2-Q1 IC

配置参数概述如下:

-输入电压 (Vin ): 11 至 13V 和 12V
-输出电压/输出电流 (Vout/Iout ): 3.3V@12A
-输出电压/输出电流 (Vout/Iout ): 1.8V@12A
- Fsw = 2.1MHz
- MODE = FPWM
-展频=禁用

请找到随附的原理图。 请查看原理图并分享您的反馈。

电感器部件号:XAL1010-102MEB

LMq644A2-Q1.pptx 

此致、

Virali

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Virali、

    感谢您的查询!

    您是否可以发送更清晰的原理图(类似于第一个原理图)、其中 Vout=1.8V、因为某些元件不清晰可见。

    谢谢。此致、

    南迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Virali、

    第一个 Vout=3.3V、12A 的原理图看起来正确。

    以下是对原理图的一些注释:

    1) 由于您通过外部源启用 IC、因此请确保使能信号超过 1.25V 阈值。

    2) 如果您在二极管仿真模式下使用 IC、则可以直接将 SYNC 引脚接地、而不是通过 10k Ω 下拉。 [如果机器误组装 R54 和 R67、可能使用 10k Ω 进行保护。]

    3) 使用 X5R 或 X7R 电容器以获得更好的降额。

    连接快速入门计算器以获取原理图 1、以供参考:

    e2e.ti.com/.../8737.LM_2800_Q_2900_64480_5F00_A0_5F00_A2_5F00_Quickstart_5F00_Tool_5F00_Brandon_5F00_3V3.xlsm

    请发送更清晰的第二个原理图图片进行审核。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Sourish Nandy。

     

    请找到以下 1.8V @10A 屏幕截图

    ...

    此致、

    Virali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Virali、

    我想屏幕截图没有正确附加。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourish:

    感谢您的支持。

    请检查随附的 ppt。

    e2e.ti.com/.../LMq644A2_2D00_Q1_5F00_1.8V.pptx

    此致、

    Virali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Virali、

    原理图现在看起来非常清楚。

    让我 在明天的中间 IST 之前回到您的身边。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Virali、

    Vout=1.8V 的第二个原理图看起来也可以。

    以下是对原理图的一些注释:

    1)  如果您在二极管仿真模式下使用 IC、则可以直接将 SYNC 引脚接地、而不是通过 10k Ω 下拉。 [如果机器误组装 R54 和 R67、可能使用 10k Ω 进行保护。]

    2)  使用 X5R 或 X7R 电容器以减小降额。

    3) 输出为 1.8V 的 IC 使能信号来自输出为 3.3V 的 IC 的 Vcc。 首先、Vcc 引脚限制了它可以从外部提供的电流、因为它也会为内部电路供电。 其次、由于串联了 10k Ω 和 10k Ω 的电阻分压器电路、Vcc 电压减半。

    典型启用阈值为 1.25V、Vcc 电压电平为 3.1V。  

    但如果由于某些情况、如果 Vcc 电压下降了一点(例如更多负载)、则这可能会导致第二个 IC 突然启动或关闭。

    我想您这样做是为了在第 1 个 IC 遇到一些故障时关断第 2 个 IC、但如果它不是您的应用绝对必要的  、则不建议使用第 1 个 IC 的 Vcc 作为第 2 个 IC 的使能信号。

    连接快速入门计算器以获取原理图 2、以供参考:

    e2e.ti.com/.../5811.LM_2800_Q_2900_64480_5F00_A0_5F00_A2_5F00_Quickstart_5F00_Tool_5F00_Brandon_5F00_3V3.xlsm

    希望这可以解决您的查询!

    谢谢。此致、

    南迪。