Other Parts Discussed in Thread: UC1825, LM5030, TL494
部件号: UC1825
我正在使用设计一个电源稳压器 UC1825 PWM 控制器 。 我遵循了中的参考设计 TI 设计示例 然后针对我的应用进行定制:
- 输入: 22V –40V
- 输出: 19V 3A
但是、我面临着一个问题 稳压器的稳定性不足 。 在特定负载条件下、输出显示振荡、控制环路无法正常稳定。 我已经确认补偿网络符合 TI 示例、但一旦我针对我的电压范围进行调整、环路响应就会变得不稳定。
如果有人在修改 TI 的参考设计时有调整 UC1825 补偿网络或解决稳定性问题的经验、我很感激您提供指导。 特别关注:
- 调整到不同输入/输出电压时的建议补偿调整
- 关于通过 UC1825 确保足够相位裕度的提示
- 此 IC 在‑Ω 中范围直流/直流应用中的任何已知缺陷

提前感谢您的任何见解。
Kishor Ravikumar