This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2 的 SMBus 通信问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608407/bq40z50-r1-bq40z50-r2-smbus-communication-issue-of-bq40z50-r2

器件型号: BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2BQSTUDIOEV2400

我们目前正在开发基于 BQ40Z50-R2 的电池管理系统 PCB。 但是、器件无法与 bqStudio 软件建立通信。

我们使用示波器监控 SMBus 线路、并观察到 SMBus 时钟 (SMBCLK) 和数据 (SMBDAT) 信号在 PCB 初始连接到 bqStudio 期间仅切换一次。 之后不会观察到进一步的 SMBus 活动、并且软件不会检测到器件。

此致

Sumedh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumedh、

    您能检查系统中是否有任何东西导致线路拉长或短路吗?  如果一切正常、线路应该悬空。

    请附上一个波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    在我们的系统中、任何东西都不会导致线路发生脉冲或短路。

    我将向您发送波形  

    SMBD 信号—黄色
    SMBC 信号—蓝色

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumedth、

    波形上的压降电压看起来无法完全达到零(至少在黄色通道中)。 是否使用 EV2400 进行通信? 您能否检查您的系统是否未向线路添加任何电容?  

    您的电池组中是否存在电压来确保器件已通电? 您能否在 TS1 引脚上连接一个示波器并确保它切换约 600mV 以确认固件处于活动状态。