Other Parts Discussed in Thread: TPS65221-Q1, UCD91160, TPS6593-Q1, TPS6594-Q1
器件型号: TPS65221-Q1
主题中讨论的其他器件: UCD91160、 TPS6593-Q1、 TPS6594-Q1
大家好、我们想在设计中使用 TPS65221-Q1 器件。 我们对电源轨及其上电序列有定制要求。 请确认是否可以实施?
将按照电源轨要求执行以下顺序。
(0) LDO4 - 3.3V — 时钟电源
(1) LDO1 - 1.8V - CPU 电源域 1
(1A) 降压稳压器 3 - 1.8V - CPU 电源域 2(可以收集)
外部稳压器之间的主要差异。
(4) LDO2 - 0.8V - CPU 电源域 3.
外部稳压器之间的主要差异。
(9) LDO3 - 1.8V - CPU 电源域 4
(9) 降压稳压器 4 - 1.8V - CPU 电源域 5.
(10) 降压转换器 1 和 2 -> 0.69V - CPU 电源域 6
我们也希望使用 UCD91160 等外部序列发生器并对序列进行监测。 我们可以分配任何 GPIO 来配置任何稳压器电源轨的输入吗?
此致、
Manish