This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65221-Q1:我想实现自定义上电序列、您能否检查这是否可行、以及我们能否使用 GPIO 实现?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65221-Q1, UCD91160, TPS6593-Q1, TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618478/tps65221-q1-i-would-like-to-implement-custom-power-up-sequence-can-you-check-if-this-is-possible-and-can-we-implement-using-gpio

器件型号: TPS65221-Q1
主题中讨论的其他器件: UCD91160TPS6593-Q1TPS6594-Q1

大家好、我们想在设计中使用 TPS65221-Q1 器件。 我们对电源轨及其上电序列有定制要求。 请确认是否可以实施?  

将按照电源轨要求执行以下顺序。

(0) LDO4 - 3.3V — 时钟电源

(1) LDO1 - 1.8V - CPU 电源域 1

(1A) 降压稳压器 3 - 1.8V - CPU 电源域 2(可以收集)

外部稳压器之间的主要差异。

(4) LDO2 - 0.8V - CPU 电源域 3.

外部稳压器之间的主要差异。

(9) LDO3 - 1.8V - CPU 电源域 4

(9) 降压稳压器 4 - 1.8V - CPU 电源域 5.

(10) 降压转换器 1 和 2 -> 0.69V - CPU 电源域 6

我们也希望使用 UCD91160 等外部序列发生器并对序列进行监测。 我们可以分配任何 GPIO 来配置任何稳压器电源轨的输入吗?

此致、

Manish

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    我们 目前没有用户可编程的 TPS65221 目录器件。

    我建议查看 TPS6594-Q1 (如果仅需要 ASIL-B、则使用 TPS6593-Q1)并针对您的特定用例评估该器件。

    此致、

    Tino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 您能否确认我是否可以使用 TPS6593-Q1 或 TPS6594-Q1 实现上述功能? 根据数据表、它看起来是可行的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    根据您的说明、TPS6594-Q1 PMIC 具有足够的稳压器以满足您的用例、并且可将稳压器配置为所需的电压。

    此外、您还可以根据您的特定需求配置上电序列、电压监控器和 GPIO。 我建议浏览  产品文件夹的技术文档部分、以查找有关使用这些器件的用户指南和应用手册。

    -蒂诺