Other Parts Discussed in Thread: LM61495T-Q1, LM61495-Q1
器件型号: LM61495T-Q1
主题: LM61495-Q1 中讨论的其他器件
尊敬的团队:
我们的产品包含适用于 12V@10A 负载的 LM61495T-Q1 IC
配置参数概述如下:
-输入电压 (Vin ): 22 至 27V @24V 标称值
-输出电压/输出电流 (Vout/Iout ): 12V@10A
- Fsw = 400kHz
- MODE = FPWM
-展频=禁用
请找到随附的原理图。 请查看原理图并分享您的反馈。
电感器器件型号
L2 = XAL7070-562MEC
此致、
Virali