请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS22998
你(们)好
DS 为 CT 指定了 3 个 Strap 配置选项、但没有提供太多关于它们实际功能的详细信息。 请分享更多信息
-
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TPS22998
你(们)好
DS 为 CT 指定了 3 个 Strap 配置选项、但没有提供太多关于它们实际功能的详细信息。 请分享更多信息
-
您好 Alex、
CT 引脚控制输出的压摆率。 对于浪涌控制很重要、因为较长的上升时间会降低浪涌电流(浪涌电流= CL×dVOUT/dt)、因此客户可能 对时间有最短的要求、因此浪涌电流不会超过其限值。 而其他时间、应用对输出上电所需的最长时间有特定的要求。 第 8.2.2 节“详细设计过程“显示了一个示例。 电气特性表给出了 不同条件下的上升时间。

谢谢、
Rishika Patel