This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC30EVM:故障指示和电流限制行为之间存在差异。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC30EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616047/tps1htc30evm-discrepancy-between-fault-indication-and-current-limiting-behavior

器件型号: TPS1HTC30EVM

我们已购买并测试 TPS1HTC30EVM、并进行以下修改:

image.png

  1. 在 4.4A 电流下、使用电阻负载、芯片按预期运行。
  2. 在 4.5A 至 4.9A 范围内使用电阻负载、芯片指示出现了故障。 然而、电流继续无限期地导通。 (麻烦:故障测试点连接在上拉电阻器的错误一侧,以使其有用。)
  3. 在 5A 及以上使用电阻负载时、芯片会主动将电流限制为 5A、并最终按预期因热关断而关断。

下面是一个示波器截图、表明有功电流限值确实为 5A。

image.png

为什么芯片在 4.5A 时明确指出故障在达到 5A 之前不执行任何电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    您能为我提供一个 4.5A - 4.9A(该范围内的任何电流会产生)波形、其中标记了 V_BB、V_OUT、V_FAULT 和 I_OUT。

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在下图中、我在恒 流模式下使用 30V 电源和电子负载。

    为了说服您相信它不是与电子负载的相互作用、我还在负载上串联了一个 100uH 电感器。

    如果您仍然不相信、我明天需要使用一些电阻器进行重新测试。

    黄色 = VBB

    绿色= VOUT

    粉色= IOUT

    蓝色= VFAULT(不是测试点,在上拉电阻 R4 的另一侧)。

    在 4.4A 负载下进行测试、芯片未指示故障:

    在 4.8A 负载下测试、芯片指示故障、但不限制电流。

    在 5.2A 负载下测试、芯片指示故障且已关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您提供更多信息、我明天将对此进行更深入的了解 (2/13)。

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我还看到 J6 没有上拉电阻器、所以这可能会造成麻烦。 我也认为、考虑整个 4.5-4.9A 范围内的 I_out 函数、这不是电流限制问题。 您能拍下一张您的工作台设置的照片吗? 是否使用另一个 IC 对 ABA 进行了此行为测试?  

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚修改了第二个评估板(板 B)、方法与第一个评估板(板 A)相同。

    我连接了一个 6 Ω 电阻作为负载、并以 2V 的增量扫描 26V 到 34V 的电压。

    我发现、板 A 开始将电流限制在 4.6A、该限制是软限制。

    另一方面、board-B 开始将电流限制在 4.9A、该限值很刚性。

    在数据表中、我看到 KCL 变化范围为+/–20%。 这就解释了限制开始时的电流会发生变化的原因。

    但是、它没有解释为什么电流限制刚度会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我认为、怀疑 K_CL 精度是对的、这是两个电路板之间存在电流限制差异的原因。 “你说什么? 您是否意味着电流限制开始时的范围更宽、而不是精确值? 在这种情况下 、考虑到两个电路板都在运行相同的测试、刚度可能是器件固有的、如 K_CL。 即便如此、这些器件也无法在电流限制下持续运行。

    您计划将 TSP1HTC30 用于什么? 例如、如果需要 5A 的标称电流、我建议将 R_LIM 减小至 14k Ω、以使电流限制为~7A。

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我讨论的电流限制是软限制与硬限制时、我指的是它的线路和负载调节。 也就是说、对于给定的开关、它限制的电流是连接到的线路电压和负载电阻的函数。 在上面的数据中、电路板 A 的线性调整率很差(软)、电路板 B 的线性调整率良好(硬)。 我想知道 这些器件的典型线性调整率和负载调整率方差是什么、以及它们是否与固有 KCL 值的方差相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    I_LIM 是 R_LIM 和 KCL 的函数(涉及我们之前讨论的方差)。 线路电压和负载电阻不应影响电流限制设置。  

    KCL 中的器件固有差异是 影响器件电流限制“严重性“/"精度“精度的唯一方面。  

    谢谢、

    Filip