This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3842-Q1:不符合数据表的预期检测延时时间和复位延时时间

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3842-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618281/tps3842-q1-sense-time-delay-and-reset-time-delay-are-not-expected-according-to-datasheet

器件型号: TPS3842-Q1

您好、

用于电压监控器的 TPS3842A011DRLRQ1

image.png

 

测量的 Tcts = 123ms、应该为 200ms - 371.5ms

根据数据表测得的 Tctr = 260ms、该值应为 0.2ms - 0.3715ms

什么可能出错?

谢谢

最大值

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、  

    感谢您的联系。 测得的延迟看起来很长。 当 CTS 和 CTR 打开时、您遇到了什么延迟?

    为了更好地帮助您、请分享显示 VDD、感应和复位的示波器图片? 这样我就可以了解您的输入和复位行为。  

    TP357 连接到哪里?  

    另外、如果您查看数据表 8.2.2 详细设计过程、我们也有一个类似的应用用例。 该器件应能够满足时序要求。  

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TP357 仅本地测试点、不会连接到任何位置。

    当 CTS 打开时、根据数据表、它应该是 16.8ms、应该是 7uS。

    参见另一张票证: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618285/tps3842-q1-sense-delay-was-not-expected-according-to-datasheet?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A419570#

    检测延迟

    复位延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、  

    感谢您分享示波器图片。 我还注意到了另一个 E2E。 我将关闭这个问题、并在这里为您提到的两个问题提供支持。   

    1.您拥有多少个 TPS3842-Q1 器件? 其中有多少出现了这个延迟问题?  

    2.您拥有多少块电路板? 它们是在生产中还是在生产中?  

    3.你有没有做过 ABBA 交换测试? 我建议首先使用不同的 IC 进行测试、看看特定的电路板是否导致了问题。 一旦您确认 IC 问题、能否在其他电路板上进行测试?  

    通过这种方式、我们可以了解延迟是由 IC 还是电路板引起的。  

    另一种选择是在 TPS3842EVM 上测试器件。  我们可以确认装置是否符合预期。  

    此致、  

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每块板上有 2 个 IC、我们总共有 2 块电路板、这两块都有问题。

    我们没有 EVM、但我从未认为我们需要使用此器件的 EVM。

    EVM 是否有特定器件:TPS3842A011DRLRQ1 ?

    恐怕只有这个可编程部件有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、  

    此特定 EVM 配置包含 TPS3842A011DRLR。 (非 Q1 型号)。 根据 CTS 和 CTR 延迟行为、它们的行为应与测试类似。 您可以在将 IC 放入电路板之前对其进行测试。 首先测量 EVM 上的 CTS 和 CTR 延迟。 然后将其焊接到电路板上、然后再次测量电路板上的 CTS 和 CTR 延迟。  

    EVM 应该有助于确定根本原因。  

    测试后、如果您仍然有问题、请告诉我。  

    希望这对您有所帮助!  

    此致、

    Sila.