This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431A:比较器应用中 TLVH431 的低输出电压电平

Guru**** 2812265 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVH431, TLV803E, TPS3842, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617832/tlvh431a-low-output-voltage-level-of-tlvh431-in-comparator-application

器件型号: TLVH431A
主题中讨论的其他器件: TLVH431TLV803ETL431

您好:

规格详见 TLVH431 数据表第 8.2 章。 典型应用中提到、开环/比较器模式下 TLVH431 的输出低电平电压为~1V。

这是典型值吗? 可能的最小值和最大值是多少?  

提前感谢您。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ~1V 图是开环“低电平“的典型值、我们没有最小值和最大值。 有关 比较器模式的更多信息、请参阅应用手册: 使用 TL431 进行欠压和过压检测

    您是否能够分享有关该应用程序的更多详细信息、以便我们提供更多帮助?

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用该输出来导通和关断增强型 N 沟道 MOSFET。 为了确保所选 MOSFET 在我们器件的整个工作温度范围内不会部分导通、我需要知道 TLVH431 的该规格 VKA (LOW)。 我是否可以假设它为 1.27V(最大值) TLVH431AQ 是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们未指定 TLVH431 的最小和最大开环低电平。 不能假设最大值为 1.27V。

     监控器或复位 IC 可能更适合此应用。 根据输入电压、    可以使用 TLV803E 或 TPS3842 等器件代替 TLVH431 来监测输入电压并打开/关闭晶体管。 这些器件在整个工作温度范围内都具有额定低电平输出电压 (VOL)。 例如、 TLV803E 的最大 VOL 为 300mV:

    TI.com 上提供完整的电源电压监控器和 复位 IC 产品系列:监控器和复位 IC

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的响应、但我们不需要带计时器的复位 IC。 在应用手册: 使用 TL431 进行欠压和过压检测、对于 TL431、从该图中提供了一个图表、可以很好地了解不同情况下 VKA (low) 的变化。 您能否 确认 TLVH431 是否也有相同类型的图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有任何有关 TLVH431 开环低电压变化的数据。

    如果监控器或复位 IC 不适合此应用、该应用手册提供了一种通过使用额外的 BJT 使输出更接近地电平的解决方案:

    有关元件选择的更多详细信息、请参阅应用手册。

    -亨利