Other Parts Discussed in Thread: TLVH431, TLV803E, TPS3842, TL431
器件型号: TLVH431A
主题中讨论的其他器件: TLVH431、 TLV803E、 TL431
您好:
规格详见 TLVH431 数据表第 8.2 章。 典型应用中提到、开环/比较器模式下 TLVH431 的输出低电平电压为~1V。
这是典型值吗? 可能的最小值和最大值是多少?
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
~1V 图是开环“低电平“的典型值、我们没有最小值和最大值。 有关 比较器模式的更多信息、请参阅应用手册: 使用 TL431 进行欠压和过压检测。
您是否能够分享有关该应用程序的更多详细信息、以便我们提供更多帮助?
-亨利
您好、
我们未指定 TLVH431 的最小和最大开环低电平。 不能假设最大值为 1.27V。
监控器或复位 IC 可能更适合此应用。 根据输入电压、 可以使用 TLV803E 或 TPS3842 等器件代替 TLVH431 来监测输入电压并打开/关闭晶体管。 这些器件在整个工作温度范围内都具有额定低电平输出电压 (VOL)。 例如、 TLV803E 的最大 VOL 为 300mV:
![]()
TI.com 上提供完整的电源电压监控器和 复位 IC 产品系列:监控器和复位 IC。
-亨利
您好、
非常感谢您的响应、但我们不需要带计时器的复位 IC。 在应用手册: 使用 TL431 进行欠压和过压检测、对于 TL431、从该图中提供了一个图表、可以很好地了解不同情况下 VKA (low) 的变化。 您能否 确认 TLVH431 是否也有相同类型的图?