请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ41Z90
您好:
我们对使用 SHUTDOWN 或 SHELF 模式时应如何处理 WAKE 引脚感到有点困惑。
根据第 7.3.1.2.2.4 节“唤醒“功能、WAKE 引脚似乎具有一个内部 5V 上拉‑Ω 上拉电阻器、因此不需要任何外部上拉‑Ω 上拉电阻器:
“在 RADC4_Wakep 引脚上提供具有高源阻抗的≈5V 电压。“
但是、第 7.3.1.2.2.3 节 SHELF 模式规定:
在进入 SHUTDOWN 或 SHELF 模式之前、WAKE 引脚需要上拉至高电平、才能将器件从 SHUTDOWN 模式唤醒。“
这使我们想知道是否需要外部上拉‑Ω 上拉电阻来确保器件可以从关断中唤醒。
您‑阐明 WAKE 引脚是否需要任何外部上拉电阻器?
谢谢!