This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:上拉唤醒引脚

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618216/bq41z90-pull-up-wake-pin

器件型号: BQ41Z90

您好:
我们对使用 SHUTDOWN 或 SHELF 模式时应如何处理 WAKE 引脚感到有点困惑。
根据第 7.3.1.2.2.4 节“唤醒“功能、WAKE 引脚似乎具有一个内部 5V 上拉‑Ω 上拉电阻器、因此不需要任何外部上拉‑Ω 上拉电阻器:
“在 RADC4_Wakep 引脚上提供具有高源阻抗的≈5V 电压。“

但是、第 7.3.1.2.2.3 节 SHELF 模式规定:
在进入 SHUTDOWN 或 SHELF 模式之前、WAKE 引脚需要上拉至高电平、才能将器件从 SHUTDOWN 模式唤醒。“

这使我们想知道是否需要外部上拉‑Ω 上拉电阻来确保器件可以从关断中唤醒。

您‑阐明 WAKE 引脚是否需要任何外部上拉电阻器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我认为它不需要外部上拉电阻器。 根据 EVM 原理图、所有操作都是将该引脚拉至低电平、在内部对其进行上拉。

    此致、

    Anthony