This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A14:TPS7A1412PYBKR 的引脚 1

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618831/tps7a14-which-is-the-pin-1-of-tps7a1412pybkr

器件型号: TPS7A14

您好先生

我想在新设计中设计零件

您能告诉我哪一个是 PIN1 吗?  

或者你有 IC 标记的真实照片吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    如 TPS7A14 数据表第 27 页的封装图所示、YBK 封装在标记 BGA 焊球 A1:  

    YBK 封装的引脚排列如数据表第 3 页的图 5 所示:

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex  Davis

    您能分享一下 IC 的实际照片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我没有 提供 TPS7A14 YBK0006 封装的照片。  

    我确实有一个类似封装 (YFF0006) 的图像、其中显示了放大倍数下的顶部标记。

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex Davis

    点 1 为 A1、与  TPS7A14 YBK0006 封装相同? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    是的、上图所示的 YFF0006 封装在焊球 A1 上方的角上也有引脚 1 激光标记。  

    此致、

    Alex Davis