This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:LDO 输入和输出表现出振荡状态

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613254/tps7a02-the-ldo-input-and-output-exhibit-an-oscillating-state

器件型号: TPS7A02

尊敬的 TI 团队:

我对 LDO TPS7A0215PDBVR 有疑问、请参阅我们的原理图:

LDO RTC.png

这是一个 3V 至 1.5V LDO 电路、用于转换 RTC 电池电压、以便为 CPU 供电。

当电池放入电池座时、LDO 的输入和输出会出现振荡现象、波形如下所示:

scope_11.png

scope_12.png

如果我们将 C1 从 0.22µF 增加到 2.2µF 并延长 EN 的 RC 延迟、则波形工作正常。

scope_10.png您能帮助确定出现 LDO 振荡问题的原因吗?

 

谢谢

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry、  

    问题在于电阻器 R2 限制了启动期间的电流。

    浪涌电流会导致 R2 上的压降触发 LDO 的 UVLO 关断、有源放电电路开始对输出放电。 LDO 关断后、电阻器上的电压下降、LDO 的输入电压将开始上升到 UVLO 阈值以上、并开始再次导通。 根据所使用的电阻器和电容器的尺寸、这种情况将永远发生。  

    当您增加使能延迟时、在 LDO 导通之前、输入电压将有更多时间上升。 输入将处于更高的电压、因此电阻器上的压降不足以触发 UVLO 并关闭 LDO。 通过在输入引脚上添加电容器或减小 R2 的值、可降低启动期间的压降。 如果您增加 C2 或在启动过程中开始绘制负载、您将使问题变得更糟。  

    此致、  

    Eduardo Linares

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo Linares:

    得到了、感谢您的帮助!

    谢谢

    Henry