This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A03:输出电压与输出电流间的关系

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618439/tps62a03-output-voltage-vs-output-current

器件型号: TPS62A03

您好、

您是否有任何显示输出电压与输出电流(负载调节)特性的数据或图形?  如果是、请提供这些资料。

如果可能、我希望获得以下条件的数据:

VIN=5V、VOUT = 3.3V、1.8V、1.2V、1mA 或更低

客户正在寻找另一家公司直流/直流转换器的替代产品、并想要一款即使在低负载条件下也具有良好输出电压精度的产品。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuta:

    感谢使用 E2E。

    请在下面找到您请求的数据。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP-san:

    感谢您的答复。

    我是否正确理解您共享的数据是使用以下电路测量的? 如果电路不同、如果您能告诉我有何不同、我将不胜感激。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuta:

    “电路“是什么意思? 您是指 TPS63A03 器件还是输出端的元件 (L、C)?

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP-san:

    抱歉。 我忘了附加图像。

    测量时、电路和器件是否与以下内容相同? 如果没有、请告诉我差异。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuta:

    在上图中、我们使用了以下 BOM:

    L1 1µH XGL4015-102MEC
    C2 22µF GRT21BD71A226ME13L

    此致、
    SEPP