This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:TPS1641 TPS16412DRCR 电子保险丝跳闸并锁存

Guru**** 2814785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602174/tps1641-tps1641-tps16412drcr-efuse-tripped-and-latched

器件型号: TPS1641

您好、

我们在设计中使用 TPS16412DRCR、它已多次跳闸和锁闭。 我们必须重新上电才能恢复或复位电子保险丝。 根据数据表、过流不会锁闭电子保险丝。 我们需要了解什么故障会导致电子保险丝闭锁。

我有一个有关 8.3.9 输入到输出短路检测的问题。 我不理解表 8-3 中有关开关负载和器件型号的内容。 什么是 I_Ripple / f_SW、它与短路检测有何关系? 谢谢你。  

image.png
www.ti.com/.../tps1641.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS16412 的负载类型是什么?  

    有关更多详细信息、请参阅以下常见问题解答。

    (+)【常见问题解答】TPS1641:TPS1641 输入至输出短路检测工作 — 电源管理-内部论坛 — 电源管理-内部 — TI E2E 支持论坛

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管负载处有小电容器 (<100uF)、但该负载不属于电感负载和容性负载。 负载基本上是一个 I2C 压力传感器和一个 I2C 驱动器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是开关负载还是稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载稳定时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnston:

    锁存瞬间、您能否共享负载电流、Vin、Vout 和 FLT 波形。

    我们预计这会发生在脉冲或开关负载的情况下。 您可以获取 TPS16416 并验证该行为吗?

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们使用单个 TPS16412 来保护多个 I2C 器件。 I2C 数据和时钟数字信号的行为是否会触发并锁闭 TPS16412?
    输入电压和输出电压:3.3V、约 25mVpp 至 50mVpp。  
    负载电流小于 600mA。
    FLT 线路:大多数情况下、它会从高电平降至低电平。 偶尔,我看到一些短/轻微下降之前,它使一个完全低。
    TPS16416 是否没有输入至输出短路检测(第 8.3.9 节)? 建议器件型号是否也适用于 TPS16412? 或者、与 TPS16412 相比、(Iripple/FSW) 对 TPS16416 有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS16416 不包括在数据表的以下规格中。 除了输入和输出短路检测、TPS16416 和 TPS16412 之间还有什么区别?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您能否通过 I2C 操作发送波形?

    工作频率是多少?

    在运行期间使用 EN 引脚开启和关闭器件?

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 频率为 100kHz 和 400kHz、方波。

    我认为我不需要输入至输出短路检测功能。 您的团队推荐使用 TPS16416。 当我浏览数据表时、TPS16416 不包括在以下两部分中、我不理解原因。 除了输入到输出检测外、您能给我介绍 TPS16412 和 TPS16416 之间的区别吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    这些部分不会更新。

    TPS16416 支持 2.7V VIN、与 TPS16412 相同。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    与 IDLY 规格相同 (TPS16416 与 TPS16412)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您是对的。 只有在存在和不存在 IN 至 OUT 短路的情况下才会进行更改。

    谢谢

    Amrit