Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
器件型号: BQ41Z90
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
您好:
我们在评估板上注意到、某些功能缺失、尤其是 REGOUT。 我们计划使用 REGOUT 3.3V 来唤醒主机 µC、进而激活为主 3.3V 供电的直流/直流。
以下是我的问题:
1/ REGOUT 似乎从 REGIN 生成、但 REGIN 为 0V、BREG 也为 0V、因此晶体管无法正常工作。 如何激活这些功能?
我在 BQStudio 中找不到任何可以激活这些功能的设置。
2/实际软件当前是否不支持的函数列表?
3 最近一次软件更新是在 2025 年 7 月。 计划何时发布下一版本?
提前感谢您。