This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54338:SW 瞬态波形

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617757/tps54338-sw-transient-waveform

器件型号: TPS54338

尊敬的团队:

我的客户正在其电路板上评估 TPS54338。 当他们测量 SW 引脚波形时、SW 降至–0.3V 以下的优先级约为 11ns、最低 SW 电压为–1.64V。


 - VIN:4.75V
 -输出电压:3.3V
 -输出电流:1.5A

image.png

SW 瞬态的绝对最大额定值小于 10ns。

image.png

此 SW 引脚波形是否有任何问题?

这种负电压会影响 IC 的运行性能?
它还会影响长期可靠性和寿命?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    不必担心这不会导致任何问题。

    允许–1.6V、直到 31.25ns。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen-San:

    我的客户还在空载条件下评估了电路板上的 TPS54338、当他们测量 SW 引脚波形时、SW 降至–0.3V 以下的优先级约为 188ns、最低 SW 电压为–0.944V。


     - VIN:7V
     -输出电压:5V
     -输出电流:0A

    此 SW 引脚波形是否有任何问题?

    这种负电压会影响 IC 的运行性能?
    它还会影响长期可靠性和寿命?

    此致、

    二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    只要电压处于限值范围内、就不会发生任何情况。

    您可以继续。

    此致、

    Haseen。