This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:从电感负载提供到 Vout 的负电压

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619691/tps25961-negative-voltage-to-vout-from-inductive-load

部件号: TPS25961

您好团队:

我的客户考虑将 TPS25961 用作电感负载的开关。  

但是、负载的反电动势会导致负电压(–0.7V 持续 21ms)、此值超过数据表中 Vout 下的绝对最小值。  

在这方面、我们希望倾听您的意见。

  1. 您是否考虑使用外部电路来防止负电压?
  2. 如果需要外部电路、建议使用哪种类型的电路?

image.png

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    您可以在 IC 的输出端使用肖特基二极管来实现保护

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sailendra:

    谢谢你。 您还能在以下几点上向我提供帮助吗?

    您是否同意此负电压应导致 IC 损坏?  我们是否有任何 Vout 处的负脉冲测试结果?

    如您所知、  肖特基二极管的价格很高、这可能会阻碍后续开发。 目前、客户正在使用创建混乱的解决方案。

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    我能知道当前的解决方案吗

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    让我通过电子邮件联系。

    此致、

    Shotaro