请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM5177
我们使用 LM5177DCPR、如下面的原理图夹所示。 我们使用 IMONOUT 引脚时遇到问题。
该电路应该根据在 CSA 和 CSB 引脚上检测到的电压将输入电流限制在 12A(这样可以正常工作)。 该电路还应该根据 ISNSP 和 ISNSN 引脚监测电流、并在 IMONOUT 上输出检测到的电压–它不会执行此操作、并且无论负载如何、IMONOUT 上的电压输出始终约为 0.38V。
数据表表明、IMONOUT 应该为我们选择了一个 RC 网络(如 webench)、但它还讨论了使用电阻器进行监测。 这让我想知道该器件是否可以同时做到这两点 — 它能否同时监控和限制?
提前感谢您的帮助。