This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:LM5177DCPR 的 IMONOUT

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620983/lm5177-imonout-of-lm5177dcpr

器件型号: LM5177

我们使用 LM5177DCPR、如下面的原理图夹所示。  我们使用 IMONOUT 引脚时遇到问题。   

该电路应该根据在 CSA 和 CSB 引脚上检测到的电压将输入电流限制在 12A(这样可以正常工作)。  该电路还应该根据 ISNSP 和 ISNSN 引脚监测电流、并在 IMONOUT 上输出检测到的电压–它不会执行此操作、并且无论负载如何、IMONOUT 上的电压输出始终约为 0.38V。

数据表表明、IMONOUT 应该为我们选择了一个 RC 网络(如 webench)、但它还讨论了使用电阻器进行监测。  这让我想知道该器件是否可以同时做到这两点 — 它能否同时监控和限制?

提前感谢您的帮助。

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    IMONOUT 具有双功能:

    -限流器

     在 IMONOUT 上、您需要一个串联的 R 和 C。 Config 引脚上的设置需要在启用电流限制器的情况下进行

    -电流监视器

     对于 IMONOUT 上的测试、您需要一个 R(可选择与滤波器 C 并联以滤除噪声)。 Config 引脚上的设置需要在禁用电流限制器的情况下进行。

    因此、请调整电流监控器的设置以查看预期行为。

    此致、

     Stefan