This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:带镍镉充电器的电源路径

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619791/bq25820-power-path-with-ni-cd-charger

器件型号: BQ25820

您好、

我们希望 根据以下决定设计具有电源路径的独立镍镉电池充电器。

I/P:48V DC  

输出电压:38V

输出电流:  最大 1.5A

 

Tks & rgds

Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25820 是否可以与镍镉电池搭配使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhijit、

    BQ25820 未集成镍镉充电曲线。 需要一个可以控制充电结束的主机 IC。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的反馈。

    您是否可以针对以下规格建议使用带有电源路径 IC 或 EVM 的独立镍镉充电器。

    I/P:48V DC  

    输出电压:38V

    输出电流:  最大 1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhijit、

    唯一可以在 48V 下充电的充电器是 BQ25820 和同系列中的其他充电器。 这些充电器集成了锂离子 CC-CV 充电曲线、用于独立运行。

    我认为镍基电池可以使用 CC-CV 方法充电。 TI 可提供以下资源:

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的支持。

    就像 BQ25820 一样。

    您能分享 的原理图、布局源文件和光绘文件吗  BQ25820 EVM 以实现快速跟踪?

    此致

    Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhijit、

    我已通过电子邮件与他人联系。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢你