Other Parts Discussed in Thread: BQ25820
器件型号: BQ25820
您好、
我们希望 根据以下决定设计具有电源路径的独立镍镉电池充电器。
I/P:48V DC
输出电压:38V
输出电流: 最大 1.5A
Tks & rgds
Abhijit
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Abhijit、
唯一可以在 48V 下充电的充电器是 BQ25820 和同系列中的其他充电器。 这些充电器集成了锂离子 CC-CV 充电曲线、用于独立运行。
我认为镍基电池可以使用 CC-CV 方法充电。 TI 可提供以下资源:
此致、
Michael