This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650366-Q1:TPS650366-Q1 复位问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620057/tps650366-q1-tps650366-q1-reset-issue

器件型号: TPS650366-Q1

您好的团队、

客户是否可以通过 I2C 软件复位 PMIC 输出电压以执行断电和上电序列、而不是使用 SEQ_PIN?

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

     是;通过 I2C 软件的 PWR_ON 位可用于执行断电和上电序列、如下面 DS 的屏幕截图所示。

     但请注意、如果 VIO 电源来自同一 PMIC 以进行 I2C 操作、则没关系、因为在没有 VIO 的情况下 I2C 无法工作。  

     

    谢谢!
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    感谢您的支持。

    、但请注意、如果 VIO 电源来自同一 PMIC 以进行 I2C 操作、那么这是不可行的、因为如果没有 VIO、I2C 将无法正常工作。  [/报价]

    如果 MCU 由 PMIC 供电、那么该解决方案将不可行、因为一旦切断电源、MCU 就无法运行。 是否有允许 PMIC 独立执行自复位或下电上电的特定命令?

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

     是;下面的屏幕截图来自 DS:

      

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    感谢您的支持。

    谢谢

    Xiaoxiang