Other Parts Discussed in Thread: TPS22919
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS22919
您好、支持团队
“TPS22919 由于逻辑电平不匹配、目前不适用。
该器件的 (VIL max = 0.35V) 低于我们的 FCU IO (0.4V)
我们需要提供一个 P2P(引脚对引脚)或类似的负载开关、可适应大于 0.4V 的阈值。“
此外、我们还需要“输出短路保护“功能

如有任何建议、请告知我。
谢谢、
此致、
Lawrence