This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:如何对 TPS25751 进行编程

Guru**** 2846320 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620884/tps25751evm-how-to-program-the-tps25751

器件型号: TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25751

尊敬的 TI 团队:

我们使用的是 TPS25751EVM 和 USBCPD 应用程序自定义工具 (GUI)。

1) 我们可以获取 GUI 生成的配置文件并将其直接编程到外部 I2C EEPROM 中(对于 TPS25751 的启动时加载)吗? 如果是、EEPROM 中应存储哪种 GUI 输出文件格式?

2) 为了大规模生产、TI 是否可以交付已经编写了程序的器件?
 如果没有、您是否有推荐的生产编程流程?

 

最好的注意、

Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    1) 一个完整的闪存二进制文件是您想要编程到 EEPROM 的文件。 请注意、PD 控制器无法对空 EEPROM 进行编程、仅更新已配置的 EEPROM。 需要使用 I2C 适配器对空 EEPROM 进行编程。  我们  广泛地使用 TotalPhase 中法作为 I2C 编程器/观察工具。

    请参阅 下面应用手册的屏幕截图:

    您可以在下面生成完整二进制映像。

    2) TPS25751 无法进行预编程生产。  大多数客户添加了 100mil 或 50mil 3 引脚接头以及 SCLM、SDAm 和 GND、以支持在电路板启动期间进行编程、然后让其 PCB 制造人员在 EEPROM 进入批量生产阶段后对其进行预编程。

    谢谢您、

    Katilynn