This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:LD 引脚上的旁路电容器 (#41)

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618685/bq76942-bypass-capacitor-on-ld-pin-41

器件型号: BQ76942

您好团队:

我的客户正在考虑在 LD 引脚 (#41) 上添加一个旁路电容器。 在这方面、他们有一个问题。

当关断模式序列已启动时、“Shutdown FET“会立即开启?

预期运行

  1. 80k Ω 消耗旁路电容器上的电荷。
  2. “SHUTDOWN FET“将保持导通状态、直到该消耗完成。

image.png

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能跟进此主题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shotaro、

    他们是否有理由尝试在 LD 引脚上添加此电容器? 如果在器件尝试关断时 LD 引脚保持高电平、它将改为进入软关断状态。 我需要在内部仔细检查时间;但是、我认为是这样。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexix、

    添加电容器的目的是为了实现 LD 引脚处的噪声抑制。 您能否检查我的理解是否正确?

    1. 在 “软关断“状态下、“关断 FET“保持关断、“关断 FET“不会消耗电荷。
    2. 总之、我们不建议添加电容器、因为器件可能会 长时间退出“软关断“状态。

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shotaro、

    在 “软关断“状态下、“关断 FET“保持关断状态、“关断 FET“不会消耗电荷。


    在满足可编程延迟关断命令延迟(默认为 0)或通过发送两次关断命令绕过延迟后、关断 FET 将导通。 但仍会消耗电荷、但使用电容器完成此操作需要更长时间。 这意味着器件可能会最初进入软关断(因为 LD 引脚上仍有电压)、而不是进入关断状态。 直到电容器放电并且测得 LD 电压低于阈值以允许器件转换到关断状态。

    总之、我们不建议添加电容器、因为器件可能 长时间不会退出“软关断“。

    正确、但器件也可以在不需要时进入软关断模式。

    此致、
    Alexis