This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2040:BQ2040 的电流波动。

Guru**** 2810965 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616468/bq2040-current-fluctuations-with-the-bq2040

器件型号: BQ2040

大家好、我将在我们的设计中使用 BQ2040。  我们看到“BQ 电流“与实际电流之间出现 8%或 9%的波动。  使用设置为 1A 的电子负载、BQ 报告的电流从 981mA 波动到 900mA(请参阅随附的 3 分钟日志)。 实际电流不发生变化、VSNS 电压也保持恒定、约为–25.xxxmV。  什么原因会导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在您自己的设计中还是在 TI EVM 上? 请确保 SR 上的电压稳定(检查此引脚上的噪声)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好多米尼克,谢谢你回来!

    我使用 Fluke 287 DMM 监测了 BQ2040 SR 引脚(引脚 9)上的噪声。  将其设置为峰值最小值/最大值模式 并 观察大约 10 分钟。  最大读数为 25.47mV、最小值为 24.67mV、平均值为 25.18mV。  因此、峰峰值差值为 800uV。   (但是,波动看起来是瞬态的。  我认为滤波可以在很大程度上消除小尖峰。)  无论如何、  流动  电流约为 1A、800uV 转换为大约 37mA 波动。  但真正打破我们测试过程的是 BQ 电流读数的较大波动。  在此测试期间、BQ 电流从恰好 913mA 流到 996mA、然后返回、看似以随机间隔。

    我不确定接下来要尝试什么。

    有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq2040 内部的过程相当简单:它在短时间内对 SRP-SRN 上的电压进行积分、并将其作为整数转换结果发送给固件、然后由固件将其转换为 mA 单位。

    如果您看到跳变、则 SRP-SRN 上的电压会出现问题、或者电量监测计本身已损坏。 关于 SRP-SRN 上的电压: 可能存在射频干扰、您可能无法轻松测量。 我们发现、将电量计放置在靠近射频源的位置时会出现过多的电流错误(例如“对讲机测试“)。 我会尝试在测试中屏蔽电量计、以检查这是否是问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dominik。  我将整个组件放入银色 ESD 袋中、并在测试运行时将其关闭。  我的意图是创建法拉第笼。  不幸的是、行为没有改变。

    在我们两个人之间、似乎我们已经介绍了除电路板布局之外的所有内容。  我将详细介绍适用于此 PCB 布局的“最佳实践“。

    感谢您发送编修。

    Darren W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有多少个单位显示此行为? 如果只有一个、则电量监测计可能损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dominik ,我希望你的一天顺利.  

    结果表明、所有单位都显示了此 行为。  一名高级工程师检查了布局。  看起来并未遵循将 Rsns 尽可能靠近 SR 输入(引脚 9)放置的指南。  检测电阻距离引脚 9 约 24mm、滤波器元件位于电路板的另一侧、通过过孔进行连接。

    这是否是我们看到的 BQ 电流波动的原因?

    如果是、是否有办法验证这是问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一种验证方法是直接在电量监测计上短接 SRN/SRP、并检查电流是否稳定地接近 0mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 VSS(引脚 8)短接至 SR(引脚 9)。  是的、0mA 处的电流非常稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这表明传感线路上存在一些噪声、通过此测试会导致这些噪声短路。 虽然这不能保证 100%的安全、但这表明 CC ADC 可以转换 0V 输入、并获得稳定的结果。