Other Parts Discussed in Thread: BQ2040
器件型号: BQ2040
大家好、我将在我们的设计中使用 BQ2040。 我们看到“BQ 电流“与实际电流之间出现 8%或 9%的波动。 使用设置为 1A 的电子负载、BQ 报告的电流从 981mA 波动到 900mA(请参阅随附的 3 分钟日志)。 实际电流不发生变化、VSNS 电压也保持恒定、约为–25.xxxmV。 什么原因会导致这种情况?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好多米尼克,谢谢你回来!
我使用 Fluke 287 DMM 监测了 BQ2040 SR 引脚(引脚 9)上的噪声。 将其设置为峰值最小值/最大值模式 并 观察大约 10 分钟。 最大读数为 25.47mV、最小值为 24.67mV、平均值为 25.18mV。 因此、峰峰值差值为 800uV。 (但是,波动看起来是瞬态的。 我认为滤波可以在很大程度上消除小尖峰。) 无论如何、 流动 电流约为 1A、800uV 转换为大约 37mA 波动。 但真正打破我们测试过程的是 BQ 电流读数的较大波动。 在此测试期间、BQ 电流从恰好 913mA 流到 996mA、然后返回、看似以随机间隔。
我不确定接下来要尝试什么。
有什么想法吗?
bq2040 内部的过程相当简单:它在短时间内对 SRP-SRN 上的电压进行积分、并将其作为整数转换结果发送给固件、然后由固件将其转换为 mA 单位。
如果您看到跳变、则 SRP-SRN 上的电压会出现问题、或者电量监测计本身已损坏。 关于 SRP-SRN 上的电压: 可能存在射频干扰、您可能无法轻松测量。 我们发现、将电量计放置在靠近射频源的位置时会出现过多的电流错误(例如“对讲机测试“)。 我会尝试在测试中屏蔽电量计、以检查这是否是问题所在。