Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, UCC24612
器件型号: TPS23730
主题中讨论的其他器件: UCC24612
我正在为某些应用设计 48W (12V/4A) 输出 PD。
我在使用其他供应商提供的 PWM IC 的有源钳位反激式设计中有经验、但我想知道是否可以使用 TPS23730 有效地实现该设计。
我将使用具有光耦合器和同步 Rect 的 SSR。 IC 的低侧 FET。
请给我一些建议。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、张植、
感谢您的联系。
您会介绍 TPS23730 的有源钳位反激式控制器。 我假设您想使用由 TPS23730 GAT2(称为 RTN)支持的 P-MOS 电容器类型有源钳位电路。
对于反激式次级侧、需要同步设计。 是否需要分立式栅极驱动器 IC?
要实现该目标、一种更简单的方法是使用具有额外驱动绕组的分立式栅极驱动电路、如下所示: 
或者、您可以将 MOSFET 放在低侧并使用栅极驱动器 IC。 栅极驱动器 IC 可由 12V 供电。
此致、
Zhining
你好、张植、
感谢您的更新。
如果您没有栅极驱动器 IC、那么次级 FET 电流将通过其体/并联二极管、这可能会导致热量升高。 没有原理图、就很难找到原因。
对于 EMI、原因可能很复杂。
您是否在考虑正激式转换器解决方案(有源钳位 发展 )? 正激式转换器将具有更好的 EMI 性能。
如果您有一种选择、我们的现有电路可与 TPS23730 配合使用、适用于分立式栅极驱动器电路或栅极驱动器 IC。
我们的 TPS23730EVM 使用有源钳位正激式拓扑来供您参考。
此致、
Zhining