This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:如何向不会导致浪涌过流超过 PSE 电流限制的次级侧添加额外电容

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619245/tps23754-how-to-add-additional-capacitance-to-secondary-that-doesn-t-cause-inrush-overcurrent-above-current-limit-of-pse

器件型号: TPS23754

大家好、我想能够 在需要时通过额外电容来使用我们的 TPD23754 POE+电源(在 20W/4 Ω 音频下工作正常)、以实现额外功率。 电容过大会导致 PSE 断续。 如果可以的话、可以使用 MOSFET 或一些此类可变电阻来软启动更多电容、以避免触发 PSE 的大浪涌。 TI 是否有相应的应用手册?

我知道 TPS23754 具有软启动功能、但具有大于 470uf 的额外电容、PSE 中断。

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的联系。

    是否意味着您希望在次级侧输出端添加更大的电容、如下图所示?

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:

     是的。

    我想先在次级侧为 220uF 充电、我目前正在使用并缓慢地对额外电容充电、例如使用功率电阻器等限流器件、然后在系统上的初始浪涌消除后用 MOSFET 将电阻器桥接。

    我很好奇、TI 是否在其电路库中实现了这样的电路、或实现了具有可调节 TC(时间常数)或电流检测功能的简单 IC、以缓慢地为大容量电容器充电、

    我不想重新设计车轮、而是想使用现有的经验证的电路。 我还想启动这个相同的电路、以便在电压降至阈值以下时、对“额外的“2ndry 电容器减慢充电速度(例如使用比较器等)、但使用的是 TI 电路或器件已在使用中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的解释。

    我会在 2-3 个工作日内回复您。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的耐心。

    根据您的说明、您希望在输出总线上使用外部浪涌控制器件为大型容性负载充电。

    您可以参阅此应用手册:

    在大型且未知容性负载下实现可靠启动(修订版 A)

    本手册中的电路/器件是经过验证的 TI 解决方案。

    此致、

    Zhining