This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531-Q1:静态电流曲线

Guru**** 2811035 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC57142-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620068/ucc27531-q1-static-current-curve

器件型号: UCC27531-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC57142-Q1

您好的团队、

你在干什么?

我们是否有有关 UCC27531Q1 静态电流输出的更多信息(如 UCC57142-Q1 的数据表图 5-3 所示)?

此致

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    我做的很好,希望你也是。

    UCC27513-Q1 数据表中的图 14 标题为“工作电源电流与温度间的关系“、但因为它指明了输出在中 直流开/关状态 ,这意味着它实际上是测量静态电源电流,因为输入保持高电平或低电平,不主动切换,即使它说“工作“电流. 希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annabelle:

    感谢您的回答。  

    这是否意味着该曲线在整个输入电压范围内也有效?

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:  

    是的、只要满足输入高/低阈值、该曲线就适用于整个输入电压范围。  

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    此致

    Felix