请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM74900-Q1
大家好、我正在为 12V 和 5V1 电压轨设计一组电源开关、其中过流点为 3.4A、短路点为 5.6A。 两者在整个设计中使用相同的元件、但 SW/SW/OV/OV 上的电阻梯除外 UV。
- 在工作台上进行测试、我的 12V 开关按预期工作、在负载消耗 3.4A 电流时关闭。 但是、5V1 开关在 0.34A 时关闭。
- 将 Rsense 替换为 0 Ω 分流器或将 Rilim 替换为 5V1 开关上的 0 Ω 电阻器可消除 OC 条件、开关能够通过高达 4A 的电流(在输入电源允许的范围内)。
- 两个开关的布局是相同的。
- 5V1 开关上的 UVLO 为 3.6V、并且输入电源在启动时不会崩溃。
- 缓慢增加输出负载不能解决问题。
Rilim = 14.7k
RSET = 49R9
Rsense = 12m
希望能够提供诊断问题的任何帮助。