This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:LM74900-Q1 OC 跳变点是设定点的 1/10。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619393/lm74900-q1-lm74900-q1-oc-trip-point-1-10-of-set-point

器件型号: LM74900-Q1

大家好、我正在为 12V 和 5V1 电压轨设计一组电源开关、其中过流点为 3.4A、短路点为 5.6A。 两者在整个设计中使用相同的元件、但 SW/SW/OV/OV 上的电阻梯除外 UV。   

  • 在工作台上进行测试、我的 12V 开关按预期工作、在负载消耗 3.4A 电流时关闭。 但是、5V1 开关在 0.34A 时关闭。
  • 将 Rsense 替换为 0 Ω 分流器或将 Rilim 替换为 5V1 开关上的 0 Ω 电阻器可消除 OC 条件、开关能够通过高达 4A 的电流(在输入电源允许的范围内)。  
  • 两个开关的布局是相同的。
  • 5V1 开关上的 UVLO 为 3.6V、并且输入电源在启动时不会崩溃。  
  • 缓慢增加输出负载不能解决问题。  

Rilim = 14.7k

RSET = 49R9

Rsense = 12m

希望能够提供诊断问题的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他测试表明、由于某种原因、5V1 开关在其 OC 设定点的 1/10 处工作。 将 Rilim 替换为 1.8k 电阻器可得到 2.8A 的跳闸点、其中计算出的跳闸点为 27.8A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jake、

    请分享原理图。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:  
    请分别参阅 5V1 和 12V 开关的原理图:




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jake、

    原理图是完整的副本。

    这对我来说很奇怪、是 1/10 的因子。

    发生在多个板上吗? 更改器件是否会改变行为?

    此致、

    Shiven Dhir